为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

RoHS II

无源元件现已可以用于2011∕65∕EU指令第2条所指的各类产品


RoHS II 指令(2011∕65∕EU 指令)于2011年7月1日颁布,并于2013年1月3日生效,取代旧的RoHS I 指令(2002∕95∕EC 指令)。该文件的正式名称为《2011∕65∕EU 指令,欧洲议会和欧盟理事会,2011年6月8日,OJ 编号:L 174∕88》

对于电子电气设备 (EEE) 的制造商来说,需要关注新RoHS II指令中的一些变化。RoHS I 和 RoHS II的主要区别如下:

1. 范围

  • RoHS II指出,该指令的覆盖范围将逐步扩大至所有电子电气设备(EEE),包括线缆及其他零部件。到2019年7月22日,将争取实现全部覆盖。
  • RoHS II澄清了一些重要定义(第3条),如“均质材料”。

2. 新的受限物质

  • 委员会将定期审查限用物质清单。

3. 豁免规则

  • RoHS II对受限物质的豁免、更新或剔除都给出了更加清晰和透明的规则。

4. 与欧盟其他立法的一致性

  • RoHS II 是新的立法框架的一个组成部分。值得注意的是,新指令将影响到CE标志和符合性声明(包括EN50581协调标准)。

2019年7月22日起,各类电子电气设备(EEE)均受影响。

与此前的RoHS法规一样,RoHS II指令并不适用于元器件。然而,根据TDK电子集团的RoHS II兼容产品列表,TDK电子集团提供的产品已经准备好与各类电子电气设备一起使用。